请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982-EVM 主题中讨论的其他器件:TPS65982、 TPS65983B
工具/软件:Starterware
大家好、
我的团队和我 正尝试使用 TPS65982 EVM 板将自定义 VDM 发送到另一个 PD 控制器。 我们刚刚遇到了一个问题、希望您可以解决这个问题。 我们目前拥有的板在发送 VDM 时使用 USB PD 规范的2.0修订版。 这会影响我们从另一个控制器返回的 VDM 响应。 我想知道是否有方法更新 TPS65982 EVM 以 发送具有 USB PD 规范3.0修订版的 VDM。 我们可以使用实用程序 GUI 或应用程序自定义工具等任何软件工具来执行此操作、还是超出了我们的控制范围? 如果您需要澄清或有任何问题、请告诉我。
谢谢
Danny Christensen