This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TPS65982-EVM:PD 修订更新

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610130/starterware-tps65982-evm-pd-revision-update

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65983B

工具/软件:Starterware

大家好、

我的团队和我 正尝试使用 TPS65982 EVM 板将自定义 VDM 发送到另一个 PD 控制器。 我们刚刚遇到了一个问题、希望您可以解决这个问题。   我们目前拥有的板在发送 VDM 时使用 USB PD 规范的2.0修订版。 这会影响我们从另一个控制器返回的 VDM 响应。 我想知道是否有方法更新 TPS65982 EVM 以 发送具有 USB PD 规范3.0修订版的 VDM。 我们可以使用实用程序 GUI 或应用程序自定义工具等任何软件工具来执行此操作、还是超出了我们的控制范围? 如果您需要澄清或有任何问题、请告诉我。

谢谢

Danny Christensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    TPS65982不支持 PD3.0消息传递。 但是、TPS65983B 确实支持 PD3.0。 如果您需要支持 PD3.0、我建议切换到 TPS65983B

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否将 EVM 板上的 TPS65982芯片与 TPS65983B 直接交换?

    谢谢、

    Danny Christensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它们是引脚对引脚兼容的。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65983与 TPS65983B 芯片之间有何区别?

    -Danny Christensen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65983为 PD2.0、而 TPS65983B 为 PD3.0

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS6598x 实用程序 GUI 和应用工具是否适用于 TPS6583B? 我刚刚查看并找到了另一篇论坛文章、其中一位 TI 代表告诉某人 TPS65983B 有特定的软件。 这是正确的还是 我们所需的 TPS6598x 软件 GUI 和应用工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    不可以、您需要通过 TPS65983B 产品页面请求访问这些文件。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在产品页面的何处申请访问权限?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我不知道您是否看过我的上一篇帖子、但我查看了产品页面、并就此问题致电了某人、似乎没有人能在产品页面上找到请求访问信息。 请您向正确的方向指明我。

    谢谢、

    Danny C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    您能否在私人邮件中向我提供您的电子邮件地址?

    谢谢、
    Eric