This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:收发器未通电时的行为

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611505/max3221e-transceiver-behavior-when-not-powered

器件型号:MAX3221E
主题中讨论的其他器件:MAX3221、

您好!

我在设计中使用 MAX3221EIPWR 将 RS232转换为 UART、以便与微控制器进行通信。 在我的应用中、可能会有这样的情况:连接到 RS232侧的器件处于激活状态、甚至在 MAX3221芯片未通电时也可能与 MAX3221芯片通信。 我是否需要担心损坏 MAX3221器件、因为接收器线路在未通电时会看到 RS232电压? 由于微控制器也不会通电、因此 UART 端在本例中会是什么样的。 我是否需要担心在未通电时损坏微控制器?

谢谢、

Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabe、

    MAX3221E 的 Rin 引脚的输入范围为-25V 至25V。  只要 输入 RS232信号保持在此范围内、无论 是否通电、MAX3221E 都不应损坏。 由于器件未通电、Rout 引脚应处于高阻抗状态、这可能不会对微控制器造成任何损坏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    Gabe