请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3221E 主题中讨论的其他器件:MAX3221、
您好!
我在设计中使用 MAX3221EIPWR 将 RS232转换为 UART、以便与微控制器进行通信。 在我的应用中、可能会有这样的情况:连接到 RS232侧的器件处于激活状态、甚至在 MAX3221芯片未通电时也可能与 MAX3221芯片通信。 我是否需要担心损坏 MAX3221器件、因为接收器线路在未通电时会看到 RS232电压? 由于微控制器也不会通电、因此 UART 端在本例中会是什么样的。 我是否需要担心在未通电时损坏微控制器?
谢谢、
Gabe