This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:光纤到铜介质转换

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IFVS-EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609240/dp83849if-fiber-to-copper-media-conversion

器件型号:DP83849IF

您好!
按照参考设计(DP83849IFVS-EVK)、我将 DP83849IF 放置 在我的板中、目的是将其用作光纤的介质转换器 R45。

我遇到了一些问题、因为数据表对 RMII 信号的环回并不十分清楚:我认为 J9和 J14连接器之间必须有一根电缆。

无论如何、我尝试将来自端口 A 的 TX 信号连接到端口 B 的 RX 和 viceversa (端口 A 是铜缆、端口 B 是光纤)。

我读出、对于 RMII、只要将 RXD[1:0]连接至 TXD[1:0](A 至 B、B 至 A)、并将 RX_DV 连接至 TX_EN、此连接上拉至 VCC 就足够了。

时钟是系统时钟、对于2个端口(50 MHz 振荡器)是相同的。

转换不会发生。

如果我错过了什么、您能建议我吗? 您能不能建议我用某种方法来研究链本身中断的程度?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierluigi、

    您可以共享原理图吗? 您是否在两个 RX_DV 引脚上都有上拉电阻?
    XI 引脚是否有50MHz 时钟源?

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    感谢你的答复。

    您的同事 Domenico Granozio 应私下向您发送我的原理图。

    同时、我会回答您的问题:

    1) 1)我在两个 RX_DV 引脚上放置2个上拉电阻器

    2)我在 X1引脚上有一个50MHz 时钟(振荡器 FXO-HC536R-50.000)

     

    我还与您分享我的设置配置(我将板跳线作为开发套件放置):

    ANEN_B                            下拉

    AN1_B                               下拉

    AN0_B                                上拉

    AN0_A                                上拉

    AN1_A                                上拉

    ANEN_A                            下拉电阻(强制100Mbit、无自动协商)

    XTENDER_EN                   上拉电阻(这应允许2个通道 MII 信号之间的内部回路)

    CLK2MAC_DIS                 悬空

    PWRDOWN_INT_B       悬空

    ED_EN_B                           悬空

    FX_EN_B                           上拉电阻(通道 B 上的光纤)

    MDIX_EN_B                     上拉

    LED_CFG_B                      悬空

    LED_CFG_A                      悬空

    MDIX_EN_A                     上拉

    PWRDOWN_INT_A       悬空

    PCOL_A                             悬空

    谢谢

    Pierluigi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierluigi、

    感谢您提供信息。 我刚刚回复了电子邮件主题。
    我们可以将其保持打开状态、直到电子邮件循环关闭。

    一旦我们闭合环路、我们就可以在此处列出所需的分辨率。

    此致、
    Ross