您好!
按照参考设计(DP83849IFVS-EVK)、我将 DP83849IF 放置 在我的板中、目的是将其用作光纤的介质转换器 R45。
我遇到了一些问题、因为数据表对 RMII 信号的环回并不十分清楚:我认为 J9和 J14连接器之间必须有一根电缆。
无论如何、我尝试将来自端口 A 的 TX 信号连接到端口 B 的 RX 和 viceversa (端口 A 是铜缆、端口 B 是光纤)。
我读出、对于 RMII、只要将 RXD[1:0]连接至 TXD[1:0](A 至 B、B 至 A)、并将 RX_DV 连接至 TX_EN、此连接上拉至 VCC 就足够了。
时钟是系统时钟、对于2个端口(50 MHz 振荡器)是相同的。
转换不会发生。
如果我错过了什么、您能建议我吗? 您能不能建议我用某种方法来研究链本身中断的程度?
谢谢你