Other Parts Discussed in Thread: ULN2003LV, ULN2003A
主题中讨论的其他器件: ULN2003A
尊敬的:
我开发了一个使用 ULN2003LV 的电路。 它们的输出直接连接到连接器。
电路的另一侧(插头侧)有一个桥式二极管和光耦合器(低电流消耗)。
我的客户端报告的问题是插头插入时驱动程序烧坏。
我的问题是:ULN2003LV 对其输出端的浪涌电流没有保护? 如果我在每个输出中放置串联电阻器、是否可以纠正此问题?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003LV, ULN2003A
尊敬的:
我开发了一个使用 ULN2003LV 的电路。 它们的输出直接连接到连接器。
电路的另一侧(插头侧)有一个桥式二极管和光耦合器(低电流消耗)。
我的客户端报告的问题是插头插入时驱动程序烧坏。
我的问题是:ULN2003LV 对其输出端的浪涌电流没有保护? 如果我在每个输出中放置串联电阻器、是否可以纠正此问题?
谢谢你。
您好 、Clkunde、
如果我的理解是正确的、那么 ULN2003LV 的输出被连接至一个连接器、此连接器为具有光耦合器和桥式二极管的另一个电路供电。
有关故障的几个问题:
1.连接插头侧时 ULN 器件的输出是否激活? 如果没有、则器件在开启或之后是否会发生故障?
2.我不确定"浪涌电流保护"是什么意思。 当输出被启用(被拉至接地)时、它们激活而不受控制/缓慢地放电至接地。 当输出被关闭时、输出引脚保持悬空。
3.插头端是否供电? 如果没有,那么连接插头端的行为为什么会对 UN2003LV 产生影响?
4.插头侧的负载有多强? 您是否期望瞬变超过 ULN2003LV 的绝对最大额定值? 如果您在此处怀疑瞬态电流消耗是一个问题、那么串联的电阻器可能会有所帮助。
谢谢、
Alek Kaknevicius
您好、Claudio、
您对最大电流的理解是正确的、该器件可支持100mA/通道、总电流为700mA。 我还同意您的评估、即"在插头连接到硬件通电(热插拔)时提供控制电流的实施方案"。 根据您的描述、这似乎是问题所在。
由于器件在连接期间处于打开状态、我怀疑热插拔事件会导致高电压和/或电流瞬变、这些瞬变超出 ULN2003LV 器件的最大限制。
您是否考虑过试用 ULN2003A? 该器件可支持高达50V 的电压、还具有7个通道、可支持甚至高于700mA 的电流要求。 该器件可能能够承受热插拔事件。
另一种解决方案是保持 ULN2003LV 输出关闭、直到插头端连接完毕、然后打开输出。
谢谢、
Alek Kaknevicius