This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003LV:热插拔-输出烧写

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003LV, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609722/uln2003lv-hot-plug---output-burn

器件型号:ULN2003LV
主题中讨论的其他器件: ULN2003A

尊敬的:

我开发了一个使用 ULN2003LV 的电路。 它们的输出直接连接到连接器。

电路的另一侧(插头侧)有一个桥式二极管和光耦合器(低电流消耗)。

我的客户端报告的问题是插头插入时驱动程序烧坏。

我的问题是:ULN2003LV 对其输出端的浪涌电流没有保护? 如果我在每个输出中放置串联电阻器、是否可以纠正此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clkunde、

    如果我的理解是正确的、那么 ULN2003LV 的输出被连接至一个连接器、此连接器为具有光耦合器和桥式二极管的另一个电路供电。

    有关故障的几个问题:

    1.连接插头侧时 ULN 器件的输出是否激活? 如果没有、则器件在开启或之后是否会发生故障?

    2.我不确定"浪涌电流保护"是什么意思。 当输出被启用(被拉至接地)时、它们激活而不受控制/缓慢地放电至接地。 当输出被关闭时、输出引脚保持悬空。

    3.插头端是否供电? 如果没有,那么连接插头端的行为为什么会对 UN2003LV 产生影响?

    4.插头侧的负载有多强? 您是否期望瞬变超过 ULN2003LV 的绝对最大额定值? 如果您在此处怀疑瞬态电流消耗是一个问题、那么串联的电阻器可能会有所帮助。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Alek。

    是的、您理解了我的问题。 我忘了说、除了使用光耦合器的电路外、有时还会连接另一个带继电器的电路(我认为此电路会出现问题)。

    回答您的问题....

    1 -是。 当操作员更改电路时、可能会启用输出。 我已验证某些驱动器的所有输出均已烧断、而另一次只有通道被烧断。

    2 -我了解驱动器如何提供电流。 我认为、当插头与硬件通电(热插拔)相连时、我需要提供一种控制去电流的实现方案。

    3-是。 在本例中、ULN 的功能是电源。

    4 -我注意不要超过最大电流。 顺便说一下、电流限制是每通道100mA、对吧? 700mA 的电流、是吗?

    感谢您的参与、Alek、

    克劳迪奥·昆德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    您对最大电流的理解是正确的、该器件可支持100mA/通道、总电流为700mA。 我还同意您的评估、即"在插头连接到硬件通电(热插拔)时提供控制电流的实施方案"。 根据您的描述、这似乎是问题所在。  

    由于器件在连接期间处于打开状态、我怀疑热插拔事件会导致高电压和/或电流瞬变、这些瞬变超出 ULN2003LV 器件的最大限制。

    您是否考虑过试用 ULN2003A? 该器件可支持高达50V 的电压、还具有7个通道、可支持甚至高于700mA 的电流要求。 该器件可能能够承受热插拔事件。

    另一种解决方案是保持 ULN2003LV 输出关闭、直到插头端连接完毕、然后打开输出。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius