大家好、
我的客户希望使用 FlashBurner GUI 以外的方法刻录 EEPROM 数据。
因此、客户希望了解以下设置。
・字节顺序: 大端字节序/小端字节序
・数据宽度: 8/16/其它
・第一个字节:D0~/ D8~/其他
・多余区域:写入00/ 写入 FF
・Check SUM:字节和/字和/其他
・其他必要设置
请告诉我。
此致、
富米奥·纳卡诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望使用 FlashBurner GUI 以外的方法刻录 EEPROM 数据。
因此、客户希望了解以下设置。
・字节顺序: 大端字节序/小端字节序
・数据宽度: 8/16/其它
・第一个字节:D0~/ D8~/其他
・多余区域:写入00/ 写入 FF
・Check SUM:字节和/字和/其他
・其他必要设置
请告诉我。
此致、
富米奥·纳卡诺
您好!
这些是您需要注意的事项。
・字节顺序: 小端字节序
・数据宽度: 8
・第一个字节: D7~D0
・多余区域:写入 FF
・Check sum:字节 sum,请注意它是 CheckSum8 Modulo 256
・其他必要设置:启动代码将开始从 EEPROM 地址0x00读取、前2个字节必须为0x60 0x92、这是 EEPROM 映像 ID。
使用 闪存刻录机 GUI、您可以生成 EEPROM 映像、您可以使用任何其他方法刻录该映像。工具用户指南的第4.8节介绍了将固件数据导出到文件过程。 http://www.ti.com/lit/ug/sllu125d/sllu125d.pdf
此致、
Roberto