This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:使用 FlashBurner GUI 以外的方法将数据写入 EEPROM 时的设置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609896/tusb9261-settings-when-writing-data-to-eeprom-using-a-method-other-than-the-flashburner-gui

器件型号:TUSB9261

大家好、

我的客户希望使用 FlashBurner GUI 以外的方法刻录 EEPROM 数据。
因此、客户希望了解以下设置。

・字节顺序: 大端字节序/小端字节序
・数据宽度: 8/16/其它
・第一个字节:D0~/ D8~/其他
・多余区域:写入00/ 写入 FF
・Check SUM:字节和/字和/其他
・其他必要设置

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这些是您需要注意的事项。

    ・字节顺序: 小端字节序
    ・数据宽度: 8
    ・第一个字节: D7~D0
    ・多余区域:写入 FF
    ・Check sum:字节 sum,请注意它是 CheckSum8 Modulo 256
    ・其他必要设置:启动代码将开始从 EEPROM 地址0x00读取、前2个字节必须为0x60 0x92、这是 EEPROM 映像 ID。

    使用 闪存刻录机 GUI、您可以生成 EEPROM 映像、您可以使用任何其他方法刻录该映像。工具用户指南的第4.8节介绍了将固件数据导出到文件过程。 http://www.ti.com/lit/ug/sllu125d/sllu125d.pdf

    此致、
    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:San、

    感谢您的快速回复。
    您的回复非常有帮助。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺