This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:输入以禁用栅极驱动器输出?

Guru**** 2551600 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609557/iso5452-q1-input-to-disable-gate-driver-outputs

器件型号:ISO5452-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5452UCC21520

您好!  

对于 ISO5452、能否使用低电平有效信号驱动 RESET 引脚以禁用输出? 我有窗口比较器、用于触发三相上的过流事件、然后触发另一相、以触发直流总线上的过载。 我想将这些比较器的输出馈送到逻辑门、在该逻辑门中、输出将绕过处理器并直接转到栅极驱动器、以便在发生过流或过载事件时打开 IGBT。 这样做的原因是为了减少传播延迟和延迟。  

我看到 UCC21520具有禁用引脚。 这正是我想要的。 ISO5452上的 RESET 引脚能否执行禁用引脚的功能?

谢谢

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    ISO5452具有 DESAT 保护功能、用于在过流/短路故障情况下关闭驱动器输出。 您是否会考虑使用集成保护功能?  

    是的。 /RST 可用于将驱动器输出拉至低电平。 有关器件功能模式的更多信息、请查看数据表的表1。 请告诉我们任何进一步的问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊您好、  

    感谢您的快速回复。

    我也在使用去饱和保护。 我将窗口比较器用作冗余安全措施。

    Jason