请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5452-Q1 主题中讨论的其他器件:ISO5452、 UCC21520
您好!
对于 ISO5452、能否使用低电平有效信号驱动 RESET 引脚以禁用输出? 我有窗口比较器、用于触发三相上的过流事件、然后触发另一相、以触发直流总线上的过载。 我想将这些比较器的输出馈送到逻辑门、在该逻辑门中、输出将绕过处理器并直接转到栅极驱动器、以便在发生过流或过载事件时打开 IGBT。 这样做的原因是为了减少传播延迟和延迟。
我看到 UCC21520具有禁用引脚。 这正是我想要的。 ISO5452上的 RESET 引脚能否执行禁用引脚的功能?
谢谢
Jason