大家好、
客户批量生产在 VBUS 上采用0.47uF*4的 NB 设计。
TI TPS65982 EVM 在 VBUS 上使用0.01uF*4和一个1uF 电容。
可以在 VBUS 上使用0.47uF 吗? 由于是大规模生产项目、客户无法更改原理图和布局。 如果不建议使用四个0.47uF 电容、您是否可以建议使用四个电容值来满足这种情况? 是否对此电容0.47uF 设计有任何问题?
谢谢、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户批量生产在 VBUS 上采用0.47uF*4的 NB 设计。
TI TPS65982 EVM 在 VBUS 上使用0.01uF*4和一个1uF 电容。
可以在 VBUS 上使用0.47uF 吗? 由于是大规模生产项目、客户无法更改原理图和布局。 如果不建议使用四个0.47uF 电容、您是否可以建议使用四个电容值来满足这种情况? 是否对此电容0.47uF 设计有任何问题?
谢谢、
SHH
你好、Jimmy、
该项目最近转让给我。 我不会与客户加入之前的评论。
因此、客户目前由于大规模生产而无法更改原理图和布局。 对于新项目、我建议他们遵循 EVM 原理图。 但是、客户现在专注于如何补偿大规模生产 NB 设计。
问题:
1.如果只放置四个电容器,那么1uF+0.01uF*3对于设计来说会更好吗? 有什么建议吗?
2.如果电容低于最小值、会发生什么情况? 客户可能有用于大规模生产 NB 的凹口。
谢谢、
SHH
谢谢、
SHH