This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:询问 TPS65982 VBUS 电容器设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609711/tps65982-asking-for-the-tps65982-vbus-cap-design

器件型号:TPS65982

大家好、
客户批量生产在 VBUS 上采用0.47uF*4的 NB 设计。
TI TPS65982 EVM 在 VBUS 上使用0.01uF*4和一个1uF 电容。

可以在 VBUS 上使用0.47uF 吗? 由于是大规模生产项目、客户无法更改原理图和布局。 如果不建议使用四个0.47uF 电容、您是否可以建议使用四个电容值来满足这种情况? 是否对此电容0.47uF 设计有任何问题?


谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

     带有一个空的未使用前位的 VBUS 引脚上的电容不应大于10uF 以保护不被设计用来处理大浪涌电容的传统 USB 源(如 A 至 C 电缆连接)。

    对于建议的电源负载电容设计、数据表中的表18列出了 VBUS 线路上的绝对最小电容值为0.5uF。 这就是 EVM 主要使用1uF 电容设计(典型)的原因。 其他4个高频噪声10nF 电容器用于最大程度地降低噪声。

    建议将其中一个电容值更改为 CVBUS 范围内。

    此致、

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复。

    因此 ,0.47uF*4或0.47uF*2+0.1uF*2的设计看起来很好,适合表18。
    对吗?

    如果没有,0.47uF*4或0.47uF*2+0.1uF*2设计是否有副作用?


    谢谢、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    在客户的大规模生产设计中,我会担心的一点是,0.47uf*4仍然低于数据表中建议的 VBUS 电容的绝对最低要求。 如果考虑负载导致的降额、这些电容值可能会更低。 EVM 之所以正常、是因为它使用的是主1uF 典型负载电容。

    此致、
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、
    该项目最近转让给我。 我不会与客户加入之前的评论。
    因此、客户目前由于大规模生产而无法更改原理图和布局。 对于新项目、我建议他们遵循 EVM 原理图。 但是、客户现在专注于如何补偿大规模生产 NB 设计。

    问题:
    1.如果只放置四个电容器,那么1uF+0.01uF*3对于设计来说会更好吗? 有什么建议吗?
    2.如果电容低于最小值、会发生什么情况? 客户可能有用于大规模生产 NB 的凹口。

    谢谢、
    SHH


    谢谢、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    为了澄清一点、只要您考虑到在更高的电压和电流下的降额、使用0.47uF * 4设计就没有问题。 在20V/3A 合同下、电容器的降额最大。 CVBUS 最小规格用于该线路上的总电容。 因此、如果客户设计中的0.47uF * 4总电容在降额后至少大于0.5uF 最小规格、则不应出现问题。

    我坚持使用1uF 的原因是它为设计提供了更多的余地。

    此致、
    Jimmy Hua