This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/SN65LVDS31:SN65LVDS31

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, LMH0387, SN75LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608488/compiler-sn65lvds31-sn65lvds31

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: LMH0387SN75LVDS31

工具/软件:TI C/C++编译器

亲爱的 Sirs,早上好! 您是否会更详细地说明以下信息并向我们提供正式的确认回复? 我们的组织正忙于提供产品、制造商德州仪器的 SN65LVDS31和 LMH0387SL 标记为满足终端用户的需求。 我们正根据最终用户的计划进行研究、并在质量控制过程中发现了一些不足之处:

1、集成微芯片主体中有一个带有 SN65LVDS31标记的晶振。 功能完美、但还有其他温度范围。

2.每个混合集成微芯片 LMH0387SL 内有2个晶体、并将引线与晶体断开。

您能否评论当前问题并就这些不足之处向我们发送正式答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olesya、

    很遗憾听到您在使用 SN65LVDS31和 LMH0387时遇到一些问题。 我不完全理解您在使用这些设备时遇到的问题。 当您提到器件中的晶体时、您是否指的是封装内的芯片?

    1.您遇到了什么温度范围问题? 此器件的额定工作温度范围为-40C 至+85C。 您是否需要具有更大温度范围的器件?

    2.您在使用 LMH0387SL 时遇到了哪些问题? 您使用了什么方法来确定导联是否断开?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、

    当我们提到器件中的晶体时、我们指的是封装内的芯片。 是的、你是对的。
    1、集成微芯片主体中有一个带有 SN75LVDS31标记的晶体、带有 SN65LVDS31标记。 Microchip 和晶体具有不同的标记。 原因是什么?
    2.我们使用 X 射线检查来发现废弃的零件。

    我们非常期待您的回答。 请问今天可否详细答覆我?

    此致、
    Olesya
    Sovtest
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、

    请您更快地回答我们的问题吗? 我们需要在详细信息中提供大量信息。

    此致、
    Olesya
    Sovtest
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olesya、

    感谢您提供更多详细信息、这对我在下面的回答很有帮助:

    1、集成微芯片主体中有一个带有 SN75LVDS31标记的晶体、带有 SN65LVDS31标记。 Microchip 和晶体具有不同的标记。 原因是什么?
    [RH]我通过查看此器件的物料清单确认、您提到的裸片适用于此器件。 我可以保证您所使用的器件型号 SN65LVDS31能够在数据表中指定的温度范围(-40C 至+85C)内工作。

    2.我们使用 X 射线检查来发现废弃的零件。
    [RH]我已经查看了 LMH0387的接合图、可以确认有一些焊盘不需要接合线。 您能否确认您是否因该器件而出现故障?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、早上好!

    非常感谢您的紧急帮助。 您为我们提供了帮助。

    此致、

    Olesya

    Sovtest