This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:TUSB9261-Q1接口问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607552/tusb9261-q1-tusb9261-q1-interface-question

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

你(们)好

我对 TUSB9261-Q1有疑问。

能否将图像传感器的并行数据连接到 tusb9261-Q1?

您要使用的数据如下所示。

PCLK、VSYNC、HSYNC、数据8线路。

我能快速得到答案吗?

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否详细介绍一下您如何规划您的设计? 方框图将有助于了解您的设置。

    请注意、默认固件将 TUSB9261配置为用作大容量存储器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附加要配置的方框图。

    现有芯片为 Cypress 的 USB 2.0外设控制器(CY7C68013A-56LTXI)

    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    TUSB9261不用作通用 USB 3.0控制器、而是 USB 3.0至 SATA 控制器。 上面方框图中显示的应用程序不适合 TUSB9261。

    此致、
    JMMN