This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:上拉 Overcur#

Guru**** 2925890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607471/tusb7340-overcur-pull-up

器件型号:TUSB7340
主题中讨论的其他器件: TPS2552

你(们)好

我们的客户正在考虑使用 TUSB7340、他们有疑问。

TUSB7340在 OVERCUR 引脚上有一个内部上拉电阻器。

它的上拉电阻值是多少?

OVERCUR 的输入阈值是多少?

是否应用了3.3V IO 中的 VIH 和 VIL 电气特性?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    PU 值约为220K。
    2.是的、请使用数据表中表6.5中的值。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elias

    感谢你的答复。

    抱歉、让我再次确认上拉值?

    遗憾 的是、在客户的设计中、其他 IC 会拉低 OVERCUR 线路、并使用10千欧姆电阻。

    客户表示在正常运行时、过流电压指示2.2V。

    (TPS2552的故障默认为开漏)

    因此、如果 TUSB7340具有220K 的上拉电阻器、它看起来太大。

    是否可以再次检查 PU 值?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的错误是、我为输入电流使用了错误的值、正确的 PU 值大约为15K。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elias

    感谢你的答复。

    我知道数据表上的 I_SURD 值不仅适用于 GRST 和 GPIO、还适用于 OVERCURE。

    您是否有关于上拉电阻器容差的信息?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    典型容差为+/-20%。

    此致、
    JMMN