Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TPS2552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB7340 主题中讨论的其他器件: TPS2552
你(们)好
我们的客户正在考虑使用 TUSB7340、他们有疑问。
TUSB7340在 OVERCUR 引脚上有一个内部上拉电阻器。
它的上拉电阻值是多少?
OVERCUR 的输入阈值是多少?
是否应用了3.3V IO 中的 VIH 和 VIL 电气特性?
贝斯特雷加兹