This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:数据线路上的短时毛刺脉冲

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607775/tps2549-q1-short-glitch-on-data-line

器件型号:TPS2549-Q1

[ TPS2549-Q1 ]数据线路上的短时毛刺脉冲

您好!

我已经测试了 TPS2549-Q1 EVM、并在将 EVM 连接/未连接 到 PC 时在 D+线路上发现短时毛刺脉冲/脉冲。


此外、我还尝试了几种不同的 iPhone 和 USB 闪存驱动器情况。 结果表明 、每个 USB 负载(I、E、Open、iPhone 或 USB 闪存驱动器)上的干扰略有不同。

您能帮我找出这种情况的原因吗?
我对该实验有更多的结果。 那么、您能否通过电子邮件与我联系以获得更多详细信息?

谢谢、
Ken




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kenichiro、

       您是否意味着在 TPS2546EVM 连接和断开与 PC 的连接时 D+线路上会出现脉冲?  

    您是否在 TPS2549EVM 未连接到 PC 时通过外部电源进行过类似的测试?

    请将测试结果发送至我的电子邮件、让我们通过电子邮件进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、永强、

    是的、在将 EVM 连接到 PC 期间、可以在 D+上看到短脉冲。
    我还使用直流电源进行了测试。 我们可以在邮件中讨论更多内容。
    我已向您发送朋友请求、您能否进行检查?

    或者给我发送电子邮件 Tanaka-k (位于) clv.macnica.co.jp

    此致、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenichiro、

    我的电子邮件地址是 yongqiang-sun@ti.com