请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2549-Q1 [ TPS2549-Q1 ]数据线路上的短时毛刺脉冲
您好!
我已经测试了 TPS2549-Q1 EVM、并在将 EVM 连接/未连接 到 PC 时在 D+线路上发现短时毛刺脉冲/脉冲。 
此外、我还尝试了几种不同的 iPhone 和 USB 闪存驱动器情况。 结果表明 、每个 USB 负载(I、E、Open、iPhone 或 USB 闪存驱动器)上的干扰略有不同。
您能帮我找出这种情况的原因吗?
我对该实验有更多的结果。 那么、您能否通过电子邮件与我联系以获得更多详细信息?
谢谢、
Ken