This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD1176:不同生产批次之间芯片不同瞬态响应的原因是什么。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607324/sn75hvd1176-what-is-the-cause-of-the-different-transient-response-of-the-chip-between-the-different-lot-of-production

器件型号:SN75HVD1176

我们在生产模型中使用了该 IC。

一个器件可在1nsec 内提供良好的上升和下降响应性能。 但不同批次的另一个器件的响应非常差、例如8nsec。e 已经在同一电路中测试了两个不同的芯片。

是否存在不同批次差异的任何问题。

谢谢你。




随附的图像显示了测试条件和结果。 左侧看起来正常、右侧是异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yong Hoon、

    预计芯片之间会有一些差异、但我也对您的屏幕截图中显示的差异感到惊讶。 您能否在同一屏幕上单独查看"A"和"B"信号(而不仅仅是它们之间的差异)? 这可能使我们更好地了解正在发生的情况。 此外、您能否告诉我们每个芯片顶部的标记?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    上述两个屏幕截图在时间和振幅刻度上都是相同的条件。 因此、我认为您可以直接比较它。

    但我们将根据您的要求进行测量、并向您发送结果。

    左侧的 IC 测量如下。

    VN1176

    11米

    A1JK

    右侧是

    VN1176

    52米

    A6FHG4

    谢谢你。

    John Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    感谢您提供信息。 您是否确定第二个装置的标记? 当我们跟踪该批号时、它实际上会返回不同的器件(表示代码无效)。 如果很难解析文本、您也可以拍摄设备的图片。

    感谢您也查看各个波形。 我同意上面的屏幕截图对器件进行了很好的比较、我只是想验证两个器件都提供了对称输出、或者是否有任何奇怪的行为与单个引脚(A 或 B)隔离。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的确认。 假产品代码或未注册产品代码令人难以置信。

    我们必须检查购买这种假货的方式。

    再次感谢你。

    此致、

    John Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    虽然我们以前在市场上看到过假冒器件、但封装上的数字也可能不是很清楚。 如果您希望我们跟踪任何其他批次代码(例如、如果您不确定代码中的任何字符)、请告知我们。

    最大