This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SN65DSI86:SN65DSI86问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607179/rtos-sn65dsi86-sn65dsi86-question

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好,先生

下面我对 SN65DSI86工作模型有疑问。

1、我们是否可以在 尚未启用 REFCLK 输入时使用 GPIO 启用 PMIC 的 CLK 输出?

然后、我们需要使用 PMIC 为 SN65DSI86提供 REFCLK。 有可能吗? 原理图如下所示。

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    是的、可以在 REFCLK 关闭时将 GPIO 驱动为高电平。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 下面是其他问题。

    1、如何设置 DPPLL_CLK_SRC = 1? 只需要 REFCLK 与 GND 连接?

      也许我们可以使用 MIPI 的 CLK 而不是 REFCLK、然后我们将保存一个晶体单元。 有可能吗?

       

    2.加电稳定后、是否可以为其他使用的人使用 GPIO?

    我们的 LCM 规格为2通道和1.62Gbps、我们是否有任何方法可以达到以下 FHD 水平?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    EN 置位后、软件必须通过 I2C 在寄存器偏移0x0A 处对 DPPLL_CLK_SRC 字段进行编程。

    2.正确。

    具体取决于像素时钟。 但是、根据我的经验、我认为这是无法实现的。

    此致、
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joel 先生

    感谢您的回复。 下面是其他问题。

    另一个问题是、为什么该 IC 具有两个 CLK 输入选项(REFCLK 或 DACP / N 时钟)? 是否有任何疑虑? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    输出时钟可由 REFCLK 引脚或 DACP 引脚提供。 选择 DSI 时钟后、可使用以下任一 DSI A 时钟频率:384MHz、416MHz、460.8MHz、468MHz 或486MHz。 另一方面、当使用 REFCLK 作为时钟源时、支持任何 DSI 时钟频率。

    此致