Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM
大家好、
客户正在使用 DP83867。 附件是他的原理图。 原理图有一些问题、如下所示:
Q1: 数据表 kΩ"对于 SGMII 模式4自举、TI 建议在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和上使用 Rhi = 4 kΩ 和 Rlo = 10 μ H
RX_D3。"
但客户使用 RGMII 模式。 客户能否在 RX_D0~RX_D3上使用 Rhi=4k Ω 和 Rlow=10k Ω 选项、
即 RX_D0 =上拉电阻、RX_D1 =上拉电阻、RX_D2 =下拉电阻、RX_D3 =下拉电阻。 对吧?
Q2: 如何处理 GPIO_0引脚和 GPIO_1引脚? 悬空?
Q3:只能使用 LED_0引脚,不能在 RGMII 模式下使用 LED_1引脚和 LED_2引脚 ? 如果正常、 LED_1Pin 和 LED_2引脚可以悬空?
Q4: 需要使用 JTAG 引脚吗? 如果不是,那么 JTAG 引脚可以悬空吗?
Q5: 我们的网站上只有 DP83867ERGZ-R-EVM Altium 文件。 客户需要 PADS 文件或 Allegro 文件。
我们是否有 DP83867ERGZ-R-EVM 的 PADS 文件或 Allegro 文件?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
e2e.ti.com/.../PHY_5F00_TB_5F00_0C_5F00_20170627_5F00_1_5F00_T1.pdf