This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:REFCLK_SEL 信号/文本引脚列表/ Orcad 符号

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608328/tlk10031-refclk_sel-signal-text-pin-list-orcad-symbol

器件型号:TLK10031

大家好、

我正在与客户合作、他们正在寻求以下方面:

1) 1)     TLK10031CTR 是否有文本引脚列表或 Orcad 符号?

2)     在 TLK10031的数据表中、图7-1在方框图中显示了一个称为 REFCLK_SEL 的信号(请参阅下面的)。 数据表中有一些对该信号的引用、但它似乎不会显示为物理引脚-这是实际引脚还是数据表中存在错误?

 


 

谢谢、

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!

    很遗憾、我们没有 TLK10031的 Orcad 符号。 我们提供了 BSDL 文件:
    e2e.ti.com/.../566160 BSDL

    与其他 TLK10xxx 器件相比、REFCLK_SEL 不是 TLK10031中的物理引脚、因此数据表中存在错误。 请允许我申请此更改以更新数据表。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组