This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:TCAN1042-Q1的待机模式和欠压条件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607759/tcan1042-q1-standby-mode-and-undervoltage-condition-of-tcan1042-q1

器件型号:TCAN1042-Q1

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 TCAN1042-Q1的待机模式和欠压条件。

在待机模式(STB = H)下、驱动总线的状态为"表5。 数据表第23页上的驱动器功能表"被描述为"隐性"。


此外、第21页还提供了以下说明。

当总线线路偏置为 GND 时、驱动的总线状态为"隐性"。
是这样吗?
如果是这种情况、对处于此状态的另一方的 CAN 器件(和同一总线上的器件)有何影响?

我还有一个问题。
关于表3 (数据表第18页)

总线不会干扰其他器件通信的任何状态?

请告诉我 上述问题。

最好的爬梯

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Y. Hasebe、

    ISO11898规范定义了两种总线偏置状态:总线偏置有效和总线偏置无效。 在正常模式下、总线偏置处于活动状态、隐性电平定义为 CANH 和 CANL 上的+2.5V 电压、两者之间的差值为0V。 在低功耗模式或 STB 模式下、总线偏置处于非活动状态、隐性电平定义为 CANH 和 CANL 的0V 电压差、两者之间的差值为0V。 这是为了在低功耗模式下实现节能。

    表3中的所有模式都不会干扰 CAN 总线上的通信。 当器件处于欠压闭锁(UVLO)事件中时、CAN 引脚为高阻抗、以避免干扰 CAN 总线。 当器件处于隐性状态时、CAN 引脚为高阻抗、不会干扰 CAN 总线。

    我希望这一点很清楚、请告诉我您还有什么问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael - San、

    感谢您的快速回复。

    我理解您的意见、

    我会将这些评论告诉我的客户。

    此致、

    哈塞伯