This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:AMI BIOS 工具 RU.EXE 上显示的 PCI2050设备名称异常、导致 Linux OS 安装失败

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607323/pci2050b-abnormal-pci2050-device-name-shown-on-ami-bios-tool-ru-exe-that-cuase-linux-os-installation-failed

器件型号:PCI2050B

大家好、

客户在其系统板上的 PCI2050器件中进行设计时、他们反馈当他们使用 AMI BIOS 工具 RU.EXE 在 DOS 模式下扫描系统 PCI 器 件时、碰巧在 PCI 器件列表中显示了一个未知器件而不是 PCI2050。 此现象导致 Linux OS 安装失败。 但是、如果它们禁用 PCI2050的 PCI 根桥接器件或禁用 PCI2050输入时钟、则 Linux OS 安装会变得正常。

请告知问题的根本原因是什么? 或者  是否需要从系统角度考虑 PCI2050相关设置?

谢谢。

此致、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是 PCI2050还是 PCI2050B?
    您能否提供桥接器的原理图和 PCI 寄存器转储?
    他们是否尝试过不同的操作系统?
    此致