Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCI2050B 大家好、
客户在其系统板上的 PCI2050器件中进行设计时、他们反馈当他们使用 AMI BIOS 工具 RU.EXE 在 DOS 模式下扫描系统 PCI 器 件时、碰巧在 PCI 器件列表中显示了一个未知器件而不是 PCI2050。 此现象导致 Linux OS 安装失败。 但是、如果它们禁用 PCI2050的 PCI 根桥接器件或禁用 PCI2050输入时钟、则 Linux OS 安装会变得正常。
请告知问题的根本原因是什么? 或者 是否需要从系统角度考虑 PCI2050相关设置?
谢谢。
此致、
Arthur