Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, LMK00301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607053/xio2001-ref-clk
器件型号:XIO2001主题中讨论的其他器件: LMK00301
您好!
我的客户采用 LMK00301为 XIO2001输出 REF CLK。 输出格式为 HCSL、电流 VPP 为1.6V、最大值大于1.2V 如果我们调整 R320/R321值以使 Vpp 小于1.2V、那么修订后的 REF CLK 设计是否正常? 谢谢!
此致
David