请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65981 大家好、我将使用应用程序自定义工具 v3.10为 TPS65981配置固件。 我对"General Settings"中的 I2C 地址有两个问题
1) 1)根据我的理解、TPS65981只有一个 I2C 端口、但寻址字段中显示了两个 I2C 地址。 标记为"Port1 I2C2"的地址是否正确?
2) 2) DBG_CTL1和 DBG_CTL2下拉菜单的效果似乎会让我想起。 例如、我希望选择"10"来反映在0x2F 地址中、选择"01"来显示0x37、但情况正好相反。 下拉列表标签是否错误? 还是计算出的地址错误?
谢谢!