This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:应用自定义工具中的 I2C 地址

Guru**** 2601245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647858/tps65981-i2c-addr-in-application-customization-tool

器件型号:TPS65981

大家好、我将使用应用程序自定义工具 v3.10为 TPS65981配置固件。 我对"General Settings"中的 I2C 地址有两个问题

1) 1)根据我的理解、TPS65981只有一个 I2C 端口、但寻址字段中显示了两个 I2C 地址。 标记为"Port1 I2C2"的地址是否正确?

2) 2) DBG_CTL1和 DBG_CTL2下拉菜单的效果似乎会让我想起。 例如、我希望选择"10"来反映在0x2F 地址中、选择"01"来显示0x37、但情况正好相反。 下拉列表标签是否错误? 还是计算出的地址错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究、并将很快恢复。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    I2C2地址适用于 TPS65981上可用的 I2C 端口。 我们正在努力解决您发现的一些其他不一致之处、很快就会修复。

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    谢谢、
    Rahul