This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2213B:XIO2213可以#39;t 建立 PCIe 链路

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2213B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652054/xio2213b-xio2213-can-t-establish-pcie-link

器件型号:XIO2213B

你好。

我有一块包含处理器和 TI XIO2213B LLC 芯片的电路板。

我的处理器似乎无法成功建立与 XIO2213 LLC 芯片的链接。 除了此 XiO 部分之外、还有三个其他设备连接到处理器、所有这三个设备都能够与处理器建立链接、因此我不认为处理器存在故障、 或者、在信号完整性方面存在电路板问题。XiO 部件仅为 Gen1 PCIe、其他设备为 Gen2、并使用相同的布线规则)。

我们的主板和 XIO2213开发板之间的一个显著区别是、我们的定制主板不包含连接到 XiO 部件的 EEPROM。 数据手册在解释成功的 PCIe 操作是否需要该 EEPROM 方面有些含糊。

是否有人知道缺少 EEPROM 是否会 成为问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trevor、您好!

    仅当您想要修改默认寄存器配置时才需要 EEPROM、因此默认情况下不需要 EEPROM。

    您能否向我们分享您的原理图以便我们了解一下?

    此致、
    Roberto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了问题。

    我们的器件时钟输入上没有交流耦合电容器。 添加了这些内容、现在处理器可以建立 PCIe 链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trever、您好!

    很高兴知道您发现了问题、感谢您分享您的意见。

    此致、
    Roberto