请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2213B 你好。
我有一块包含处理器和 TI XIO2213B LLC 芯片的电路板。
我的处理器似乎无法成功建立与 XIO2213 LLC 芯片的链接。 除了此 XiO 部分之外、还有三个其他设备连接到处理器、所有这三个设备都能够与处理器建立链接、因此我不认为处理器存在故障、 或者、在信号完整性方面存在电路板问题。XiO 部件仅为 Gen1 PCIe、其他设备为 Gen2、并使用相同的布线规则)。
我们的主板和 XIO2213开发板之间的一个显著区别是、我们的定制主板不包含连接到 XiO 部件的 EEPROM。 数据手册在解释成功的 PCIe 操作是否需要该 EEPROM 方面有些含糊。
是否有人知道缺少 EEPROM 是否会 成为问题?