This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:FPGA 和 XIO2001之间的通信错误

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647492/xio2001-communication-error-between-fpga-and-xio2001

器件型号:XIO2001

 有关更多详细信息、请参阅附件报告 information.e2e.ti.com/.../cExpress_2D00_BT2-PCI-timing-issue.docx

以下是我们的硬件配置。

[CPU]-(PCIe)-【XIO2001】-(PCI)-[PCI 器件:FPGA…etc]

 

[问题]

 

  1. 当 FPGA 执行初始过程时、它将从 PCI 总线向本地总线传输数据。 因为本地总线是8位、所以需要32位 PCI 数据被分成四次写入。 在本地总线中完成数据写入时、FPGA 将 TRDY 置为低电平、并通知下一个 PCI 进度。 FPGA 是一款低速 PCI 器件、具有单个 R/W、无 DMA 功能。

 

  1. 目前、客户遇到的问题是、当多个连续的写操作成功发生奇数的写操作时、即使是写入操作也会失败

 

从 PCI 总线时序波形中、客户发现帧没有等待 TRDY 置位、当写入次数为偶数时、直接启动下一个写入操作。

客户初始化操作是写入操作。

请参阅下图、了解客户初始化流程图。

根据如下所示的 PCI 总线时序波形:

 

第一个写入操作成功(偏移量0x0800写入0x0004)、帧

将等待 TRDY 置为有效、然后开始写入命令。 但第二个写入操作将会执行

如上所述、发生故障帧未等待 TRDY 置为直接启动

当写入次数为偶数时的下一个写入操作。 原因

初始化操作失败。

 

  1. 我们调整了 PCI 延迟计时、但仍然失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将查看您的申请。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    此案例是否有任何进一步的改进?

    Thx~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、请填写您发送给我们的信息、以便您澄清以下几点。

    您评论说、只有奇数事务是正确的、这意味着以下情况?

    第一次交易-正确
    第2次事务-失败
    第3次交易-正确
    第4个事务-失败
    第5次交易-正确
    (笑声)

    请确认吗?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    是的、但客户总是失败第一个奇数事务。

    Thx~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们来看看这一点、这是非常奇怪的、我们以前从未观察到过这种行为。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    FPGA 和 XiO 之间传输的同步似乎是一个问题、但在我们的设备上根本不是一个问题。

    此致、
    Roberto