This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP5432-EVM:错误:平台 omap4iss:无法申请资源2.

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649600/linux-omap5432-evm-error-platform-omap4iss-failed-to-claim-resource-2

器件型号:OMAP5432-EVM

工具/软件:Linux

大家好、 

我们使用"platform_device_register (&omap4iss_device)"函数调用来添加针对 oma4iss 驱动程序的平台数据。 其中 omap4iss_device 结构如下所示。

静态结构 platform_device omap4iss_device ={
   .name          ="omap4iss"、
   .id            =-1、
   DEV ={
      .platform_data =&iss_pdata、
   }、
   num_resources = array_size (panda_iss_resource)、
   .resource      = panda_iss_resource、
};

在上面的结构中、我们将按如下方式传递"panda_iss_resource"数组、该数组将为硬件地址分配资源内存。


静态结构资源 panda_iss_resources[]={ { .start = 0x52000000、 .end = 0x52000000 + 0x100、 .name ="顶部"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52001000、 .end = 0x52001000 + 0x170、 .name ="csi2" 、.coree_flags = 0x2001"、0x20001_.ore1 = 0x20001、.ore1 = 0x20001、.ore1 = 0x20001、.ore1 = 0x20001 flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52001400、 .end = 0x52001400 + 0x170、 .name ="csi2_b_regs1"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52001570、 .end = 0x52001570、0x200E = 0x20020 、0x200E =.cortame = 0x20020、0x200E = 0x200E = 0x20020、.cons = 0x20020 flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52010000、 .end = 0x52010000 + 0x0a0、 .name ="ISP_sys1"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52010400、 .end = 0x52010400 + 0x400、 .name ="ISP_RESITZer"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x5201400、 .end = 0x52010EM = 0x1000 、0x5201EM = 0x1000、.ipe_.start = 0x0800、0x5201EM = 0x1000、0x1000 +.ipe+.e+.ipe= 0x0800 .name ="ISP_ISIF"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52011200、 .end = 0x52011200 + 0x080、 .name ="ISP_ipipipeif"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 } ;


每当我们在 omap5432板上加载 binary[zImage (kernel image)]时、我们都会遇到以下错误。

平台 omap4iss:未能申请资源2.

任何人都面临这类问题、因此请为我们提供帮助。





此致、谢谢!
Nikunj Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikunj、

    您能否从此处尝试修补程序、它看起来是相同的:
    patchwork.kernel.org/.../

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。

    但我们已经应用了此补丁、然后出现了上述错误。