请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP5432-EVM
工具/软件:Linux
大家好、
我们使用"platform_device_register (&omap4iss_device)"函数调用来添加针对 oma4iss 驱动程序的平台数据。 其中 omap4iss_device 结构如下所示。
静态结构 platform_device omap4iss_device ={
.name ="omap4iss"、
.id =-1、
DEV ={
.platform_data =&iss_pdata、
}、
num_resources = array_size (panda_iss_resource)、
.resource = panda_iss_resource、
};
在上面的结构中、我们将按如下方式传递"panda_iss_resource"数组、该数组将为硬件地址分配资源内存。
静态结构资源 panda_iss_resources[]={ { .start = 0x52000000、 .end = 0x52000000 + 0x100、 .name ="顶部"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52001000、 .end = 0x52001000 + 0x170、 .name ="csi2" 、.coree_flags = 0x2001"、0x20001_.ore1 = 0x20001、.ore1 = 0x20001、.ore1 = 0x20001、.ore1 = 0x20001 flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52001400、 .end = 0x52001400 + 0x170、 .name ="csi2_b_regs1"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52001570、 .end = 0x52001570、0x200E = 0x20020 、0x200E =.cortame = 0x20020、0x200E = 0x200E = 0x20020、.cons = 0x20020 flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52010000、 .end = 0x52010000 + 0x0a0、 .name ="ISP_sys1"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52010400、 .end = 0x52010400 + 0x400、 .name ="ISP_RESITZer"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x5201400、 .end = 0x52010EM = 0x1000 、0x5201EM = 0x1000、.ipe_.start = 0x0800、0x5201EM = 0x1000、0x1000 +.ipe+.e+.ipe= 0x0800 .name ="ISP_ISIF"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 }、{ .start = 0x52011200、 .end = 0x52011200 + 0x080、 .name ="ISP_ipipipeif"、 .flags = IORESOURCE_MEM、 } ;
每当我们在 omap5432板上加载 binary[zImage (kernel image)]时、我们都会遇到以下错误。
平台 omap4iss:未能申请资源2.
任何人都面临这类问题、因此请为我们提供帮助。
此致、谢谢!
Nikunj Patel