Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS25BR440
主题中讨论的其他器件: DS10BR150、 DS25BR440
我有一个 OpenLDI 链路、该链路通过4个连接器和16英寸以上的 PCB 布线。 由于我们建议此接口的电压不超过10英寸、因此我需要一个转接驱动器器件 、建议我作为候选器件使用 SN65DP141。 对于以3Gbps 运行的链路而言、这似乎是多余的。 您能否为 Open LDI 推荐最佳选择?
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS25BR440
我有一个 OpenLDI 链路、该链路通过4个连接器和16英寸以上的 PCB 布线。 由于我们建议此接口的电压不超过10英寸、因此我需要一个转接驱动器器件 、建议我作为候选器件使用 SN65DP141。 对于以3Gbps 运行的链路而言、这似乎是多余的。 您能否为 Open LDI 推荐最佳选择?
Tom
弗朗西斯科
我们目前正在考虑 使用 DS25BR440为4个数据对执行转接驱动器功能、 并使用 DS10BR150为时钟执行转接驱动器功能、因为我们获悉它具有与 BR440相同的传播延迟。 您能否确认这是一种合理的解决方案、用于延长在像素时钟高达170MHz 的条件下运行的开放式 LDI 接口的长度、以及每通道高达1000Mbps 的数据速率?
我们不希望使用 DS90UB947器件等集中器。 我们希望保持开放 LDI 格式的信号。
Tom