This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:需要 OpenLDI 转接驱动器器件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651728/sn65dp141-need-openldi-re-driver-device

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件: DS10BR150DS25BR440

我有一个 OpenLDI 链路、该链路通过4个连接器和16英寸以上的 PCB 布线。  由于我们建议此接口的电压不超过10英寸、因此我需要一个转接驱动器器件 、建议我作为候选器件使用 SN65DP141。  对于以3Gbps 运行的链路而言、这似乎是多余的。  您能否为 Open LDI 推荐最佳选择?

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom

    请看一下 DP130和 DP159。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    开放式 LDI 接口是一个 LVDS 接口、具有4个数据对和一个时钟对作为单向接口。  时钟对以像素时钟速率运行、即数据位速率的1/7。  DPxxx 器件建议全部只有4对。  您是否仍然认为这些是最佳解决方案、或者您能否推荐支持全部5对的不同解决方案?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom

    如果应用是通过 LVDS 实现的、那么我建议您查看 这个 www.ti.com/.../products.html
    此外、请看 一下此器件 www.ti.com/.../ds90ub947-q1.pdf 、您会发现您需要的解决方案如第1页所示。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    我们目前正在考虑 使用 DS25BR440为4个数据对执行转接驱动器功能、 并使用 DS10BR150为时钟执行转接驱动器功能、因为我们获悉它具有与 BR440相同的传播延迟。  您能否确认这是一种合理的解决方案、用于延长在像素时钟高达170MHz 的条件下运行的开放式 LDI 接口的长度、以及每通道高达1000Mbps 的数据速率?

    我们不希望使用 DS90UB947器件等集中器。  我们希望保持开放 LDI 格式的信号。

    Tom