Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2546-Q1, TUSB212-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB212-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS2549-Q1、 TPS2546-Q1、
TUSB212、TPS2549和 ESD 保护二极管组合的参考设计
您好!
我的客户 已将 TPS2546-Q1/TPS2549-Q1用于其平台、最近开始实施 TUSB212-Q1以满足更广泛的应用要求。
您是否有适用于 TPS254x-Q1和 TUSB21x-Q1的参考设计?
如果您的设计中包含 ESD 保护二极管(TPDxxxx)、这将非常出色。
如果您至少可以分享有关电路同时使用 TPS254x-Q1和 TUSB21x-Q1的设计指南、这将很有帮助。
提前感谢 您的支持。
此致、
Ken