This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:TUSB212、TPS2549和 ESD 保护二极管组合的参考设计

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2546-Q1, TUSB212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652133/tusb212-q1-reference-design-for-the-combination-of-tusb212-tps2549-and-esd-protection-diode

器件型号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549-Q1TPS2546-Q1

TUSB212、TPS2549和 ESD 保护二极管组合的参考设计

您好!

我的客户 已将 TPS2546-Q1/TPS2549-Q1用于其平台、最近开始实施 TUSB212-Q1以满足更广泛的应用要求。
您是否有适用于 TPS254x-Q1和 TUSB21x-Q1的参考设计?
如果您的设计中包含 ESD 保护二极管(TPDxxxx)、这将非常出色。

如果您至少可以分享有关电路同时使用 TPS254x-Q1和 TUSB21x-Q1的设计指南、这将很有帮助。


提前感谢 您的支持。
此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已通过电子邮件处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Diego。

    我用一些背景回答了 Jose。

    谢谢、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论了离线并获得了良好的参考设计。
    请参见下面的。

    具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计

    www.ti.com/.../tida-01432