请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 我有一个尝试调试的 DFP 实现。 我已限定了 CC1和 CC2引脚的范围、它们也可以在连接下游器件时切换为低电平。 我还将 EN_CC_N 信号连接到 GND 以启用 CC 控制器。 我的理解是、这应该足以将 ID 信号置为低电平状态。 然而,似乎没有发生这种情况。 因此、在我的实现中、我的黄色 LED 不会亮起、SS 多路复用器不会启用。 3.3V 和5V USB 电压轨看起来正常。 我注意到、无论 USB C 连接的状态或方向如何、DIR 引脚都保持在3.3V。 我已附上原理图的屏幕截图。
谢谢、