This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:ID 引脚未变为低电平

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650151/hd3ss3220-id-pin-not-going-low

器件型号:HD3SS3220

我有一个尝试调试的 DFP 实现。 我已限定了 CC1和 CC2引脚的范围、它们也可以在连接下游器件时切换为低电平。 我还将 EN_CC_N 信号连接到 GND 以启用 CC 控制器。 我的理解是、这应该足以将 ID 信号置为低电平状态。 然而,似乎没有发生这种情况。 因此、在我的实现中、我的黄色 LED 不会亮起、SS 多路复用器不会启用。 3.3V 和5V USB 电压轨看起来正常。 我注意到、无论 USB C 连接的状态或方向如何、DIR 引脚都保持在3.3V。 我已附上原理图的屏幕截图。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    随附的原理图审阅、请注意 TI 的建议。

    e2e.ti.com/.../e2e3220_2D00_Type_2D00_C_5F00_Devices_5F00_schematic_5F00_checklist.xlsx

    此致、

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT 小组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我移除了910K VBUS_DET 电阻器、现在 IC 检测到连接成功。 (由于内部下拉、VBUS_DET 现在为0v)。 DFP 模式是否不需要该电阻器? 在数据表的图11中、它显示为900k。 但是、似乎该电阻器仅用于 UFP 模式、也可能用于 DRP 模式。 在这种情况下、DFP 应用原理图似乎不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DFP 模式下需要使用该电阻器、以避免同时为 VBUS 启用两个电源。

    此致、
    Luis