请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVCP408 主题中讨论的其他器件: LMK00334、 CDCI6214
大家好、TI.com 并未专门说明该交叉点开关可以处理的最低信号频率。 您能否确认此器件 SN65LVCP408可用于切换或选择 具有(SSC)参考时钟的 PCIe 第4代100MHz 和99.75Mhz 选项?
您能否确认此器件支持的最低输入信号频率/数据速率? 它支持直流还是非常低的信号速度?
谢谢、
Saril