This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:带宽、用于切换 PCIe 第4代参考时钟100MHz

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408, LMK00334, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/650838/sn65lvcp408-bandwidth-and-using-for-switching-pcie-gen4-ref-clock-100mhz

器件型号:SN65LVCP408
主题中讨论的其他器件: LMK00334CDCI6214

大家好、TI.com 并未专门说明该交叉点开关可以处理的最低信号频率。  您能否确认此器件 SN65LVCP408可用于切换或选择 具有(SSC)参考时钟的 PCIe 第4代100MHz 和99.75Mhz 选项?

您能否确认此器件支持的最低输入信号频率/数据速率? 它支持直流还是非常低的信号速度?

谢谢、

Saril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saril、

    SN65LVCP408输出与 PCIe 时钟标准不兼容。  我建议使用 LMK00334或 LMK0338来切换和缓冲 PCIe 时钟。  CDCI6214是 PCIe 时钟生成的理想选择。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    这适用于专有应用、我不希望符合 PCIe HCSL 规范等 请告诉我该器件是否可以处理100MHz 差分时钟信号。

    我们将交叉点开关输出连接到 FPGA 上的 LVDS 输入。

    谢谢、
    Saril
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能否确认此器件的低频信号功能?

    谢谢、

    Saril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在之前的产品版本中使用的是 DS10CP154ATSQ 器件、我需要移至8x8器件、而这就是我对使用 SN65LVCP408器件有的问题。 感谢您在这方面的及时帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    请告诉我、您是否可以确认器件能够正确处理的最低信号频率。 您也可以在加利福尼亚州圣克拉拉的当地 FAE 联系我。 我想借用一个评估板并亲自测试。

    感谢您对此提供的快速反馈。

    谢谢、

    Saril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saril、

    SN65LVCP408可以处理低至直流的信号。  我没有 EVM 可供借用。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lee。