This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:关于此 TPS2553在电流超出限制时的行为

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652672/tps2553-about-behavior-of-this-tps2553-when-current-over-limit

器件型号:TPS2553

大家好、

TPS2553是恒定电流限制版本、我们知道、当电流刚好超过限制时、输出电压应首先下降。

但为什么在发生电流限制事件时提供保护?   

测试方法:

VIN=5.2V;Vout:5V、 Eload CC 模式下灌电流500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS2553是可调电流限制阈值。 当输出电流上升到阈值上限(500mA)时,电流将固定,如果负载超过500mA,则输出电压将下降,然后将是断续循环(热保护)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果加载负载超过500mA、则 Vout 将下降、然后将是断续循环(热保护)

    =>但实际上,当加载的负载超过阈值(大约510mA)时,Vout 没有输出立即(5V=>0V), 这使我感到困惑...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为您的器件进入了热回收(输出电流断续)、由于器件输入和输出之间的 Δ V 很大、因此很容易进入热保护回收。 总功率损耗:P=(Vin-Vout)*Ilimit_threshold。如果器件结温超过135C,将进入三次回收,则每个周期电流将限制在500mA。 (规范内的此行为)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、IC 外部温度。 负载超过 限制时非常热。

    2.我还发现、当电流不超过时、Vout 固定在5.1V 左右、

    但当电流超过限值时,Vout 直接变为零,不会轻微下降(例如:Vout = 5.0~4.9 V,当 I= 510mA 时)

    那么、这是正常行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的,这是正常行为。
    您可以尝试使用 CR 模式将负载电阻设置为9R 或9.5R 以查看电流限制行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您澄清了我的问题、谢谢~