This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:支持10位色深

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652300/sn75dp159-10-bit-color-depth-support

器件型号:SN75DP159

尊敬的团队:

数据表显示、DP159可以支持每种颜色的超高清4K 60Hz 8位高分辨率视频。

到目前为止、我的客户需要支持4K 60Hz 10位色深的转接驱动器。

那么、他们是否可以使用 DP159?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    如果时钟超过 SN75DP159无法支持的频率、则 SN75DP159可以在 TMDS 时钟频率高达594MHz 时处理 HDMI 2.0分辨率。

    此致、
    JMMN