Other Parts Discussed in Thread: ISO5452
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5452 大家好、
客户想与我们确认"钳位引脚:"是否在内部连接到 GND2或 VE2?
如果我错了、请纠正我的问题。 我的理解是 VE2。
如果 VEE2的电源电压为-5V。 当输入电压达到-5V + 2.1V =-2.9V 典型值时、应触发钳位引脚。
感谢您的验证。
Andrew