This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:CLAMP 引脚在内部连接到 GND2或 VE2?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652160/iso5452-clamp-pin-internally-connects-to-gnd2-or-vee2

器件型号:ISO5452

大家好、

客户想与我们确认"钳位引脚:"是否在内部连接到 GND2或 VE2?

如果我错了、请纠正我的问题。 我的理解是 VE2。

如果 VEE2的电源电压为-5V。 当输入电压达到-5V + 2.1V =-2.9V 典型值时、应触发钳位引脚。

感谢您的验证。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    尼豪!

    您的第一条陈述正确、但第二条陈述不正确。 第9.3.1节"电源和有源米勒钳位"中的 d/s 中对此进行了说明。 基本上、当使用双极电源时、由于阈值电压(2V)、钳位没有激活。 在可能导致米勒导通的快速 dv/dt 事件期间、客户要么使用双极电源将 IGBT 保持在关闭状态、要么使用具有单极电源的钳位来保持 IGBT 处于关闭状态。

    如有其他问题、请告知我们! 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的反馈! -)

    有关双极电源下钳位的快速问题。 当您说钳位引脚"未激活"时、这是否意味着钳位引脚可以自动检测双极电源、从而自行关闭?

    客户要求像 ROHM 那样钳制真值表。 我们是否有类似的东西可与客户分享?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您对米勒钳位功能的理解是正确的。 米勒钳位阈值以 VEE2为基准。 ISO5452的真值表与您共享的真值表类似。 请告诉我们任何进一步的问题。   

    此致、