This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:重新连接电缆后恢复有效输出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649743/ds90ub914a-q1-resume-valid-output-after-reconnect-a-cable

器件型号:DS90UB914A-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB913A-Q1

[ DS90UB914A-Q1 ]重新连接电缆后恢复有效输出

您好!

我的客户报告说、即使摄像头电缆再次连接、他们的某些 ECU (安装了 DS90UB914A-Q1)也无法恢复输出。
结果如下。

-让摄像头(DS90UB913A-Q1)和 ECU 正常工作
-拔下 FPD-Link III 电缆。 DS90UB914A-Q1进入失锁状态、输出信号不再有效。
-重新连接电缆
-某些 ECU 恢复有效输出,但另一些 ECU 不恢复。

您能不能就此发表评论、因为这显示了不同的行为?


我建议客户在电缆断开和失锁后建议使用 PDB 或 I2C 进行复位。





提前感谢您的支持。
此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您的建议是正确的、在失锁或电缆断开/连接后需要数字复位、以确保一致的启动条件。  

    在设备运行期间断开电缆并非正常情况、它可能会将设备置于未知状态。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    感谢您的回复!
    我一直在与客户交谈、并获得了如下新信息。

    -让摄像头(DS90UB913A-Q1)和 ECU 正常工作
    -将"BC 使能位设置为0"、即反向通道禁用。
    -拔下 FPD-Link III 电缆。 DS90UB914A-Q1 进入失锁状态、输出信号不再有效。
    -重新连接电缆
    -某些 ECU 恢复有效输出,但另一些 ECU 不恢复。



    客户需要将 BC 使能(0x01[2])设置为0。 这意味着反向通道通信被禁用。
    断开摄像头电缆后、DS90UB913A-Q1的电源也会切断。 (因为他们使用 PoC)

    因此、当电缆重新连接并再次供电时、无法在 DS90UB913A-Q1和 DS90UB914A 之间执行所需的初始化。
    因此、无法建立设备之间的链路。

    这是我从信息和数据表中了解的内容。 你还有其他方面吗?

    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    禁用反向通道不太可能出现此问题。 更可能的问题是断开电缆。  

    当电缆断开连接时、914A 有可能锁存一个可能导致无输出的意外状态。 因此、始终建议执行复位以确保正确的启动条件。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    感谢您分享您的想法、这很有帮助。

    让我确保有一件事。
    即使通过 BC 使能位(0x01[2])禁用反向通道、 是否可以 成功执行 DS90UB914A-Q1和 DS90UB913A-Q1之间的初始化(或上电后的握手)?

    您是否建议客户禁用反向通道通信?

    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    是的、913A 和914A 之间的同步(握手)通过正向通道完成。 反向通道通信包含 I2C 命令和 GPIO 数据。  

    如果禁用反向通道、914A、913A 和远程传感器之间将不会有任何 I2C 通信。 通常不建议这样做。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlet、

    感谢您的支持!
    我们已使用913A/914A EVM 执行了快速实验室实验。
    请参阅下面的调查结果。 正如您所说的、我们注意到、即使在0x01[2]= 0时也可以实现锁定。

    情况1.
    1:默认为913A 和914A EVM 加电、并确认914A EVM 的锁定 LED 亮起
    2:将0x01[2]更改为"0"、然后 确认914A EVM 的锁定 LED 仍然亮起
    3:从913A EVM 上连接 FPD-Link 电缆、然后914A EVM 的 LOCK LED 关闭
    4:重新连接 FPD-Link 电缆、然后确认 914A EVM 的锁定 LED 再次亮起。

    情况2.
    从1到3的步骤与上述相同
    4:执行器件复位、将0x01[0:1]更改为"1"
    5:0x01]2]被备份到其默认值"1"、然后将其设置为"0"
    6: 重新连接 FPD-Link 电缆、然后确认 914A EVM 的锁定 LED 再次亮起。

    在这里、我需要您的帮助。
    我们现在知道可以实现锁定。 但是、模式设置如何?
    从数据表中、模式设置通过反向通道从914A 加载到913A。
    例如、914A 被配置为12位、而913A 是带有硬条的10位模式、这种不同的设置。
    我们的实验无法揭示这种差异。

    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    仅当禁用反向通道时、914A 才能通过正向通道将913A 编程到正确的模式。 这可以使用913A 上的寄存器0x1F 进行监控。  

    913A 上没有用于选择10位/12位模式的模式搭接。  913A 上的 MODE 引脚用于选择具有 PCLK 或外部时钟的器件运行。  

    我必须返回到您的数据表说明。  

    此致、

    蔡夏利