Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDT390 您好!
我 在设计中使用的是 SN65LVDT390器件。 IC 数据表显示、它是一款用于数据速率高达250Mbps 的信号的 LVDS 接收器 IC。
我们是否可以将其用于频率为40 MHz 的 LVDS 时钟信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT390
您好!
我 在设计中使用的是 SN65LVDT390器件。 IC 数据表显示、它是一款用于数据速率高达250Mbps 的信号的 LVDS 接收器 IC。
我们是否可以将其用于频率为40 MHz 的 LVDS 时钟信号?