This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sn65lvdt390:支持40MHz LVDS 输入

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652592/sn65lvdt390-40-mhz-lvds-input-support

器件型号:SN65LVDT390

您好!

我 在设计中使用的是 SN65LVDT390器件。  IC 数据表显示、它是一款用于数据速率高达250Mbps 的信号的 LVDS 接收器 IC。

我们是否可以将其用于频率为40 MHz 的 LVDS 时钟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhan、

    是的、您可以将其用于40MHz 频率。

    Dennis